This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:无法烧录软件

Guru**** 2537570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1422746/tm4c1290ncpdt-could-not-burn-software

器件型号:TM4C1290NCPDT

工具与软件:

尊敬的专家

交叉验证:序列号71901887LTF240901660558可正常烧坏/序列号71901887LTF24090160621可烧坏 NG
1)交换两个 TM4C129ENCPDTI3R 芯片后、可正常编程的 BMS 板无法编程、而无法正常编程的 BMS 板可以正常编程;
2)更换 BMS 板后、如果换用新的 TM4C129ENCPDTI3R 芯片后无法烧坏、则可正常烧坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="470630" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1422746/tm4c1290ncpdt-could-not-burn-software "]

    1)交换两个 TM4C129ENCPDTI3R 芯片后、可正常编程的 BMS 板无法编程、而无法正常编程的 BMS 板可以正常编程;
    2)更换 BMS 板后、如果换用新的 TM4C129ENCPDTI3R 芯片后无法烧坏、则可正常烧坏。

    [报价]

    尊敬的 Gabriel:

     能否详细说明可疑芯片的问题出在哪里?

     疑似 MCU 的原始/全新器件、以前是否从未使用过? 或者它在现场运行了一段时间。 如果它在田间运行、它在田间运行了多长时间?

    请提供问题描述 、如: 您无法使用调试器连接到设备或无法对设备进行编程。 或者器件已加载固件、但由于内存损坏或 I/O 未切换等原因而无法运行? 请提供详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有听到你的声音。 我现在将结束该主题。 如果您有任何更新、请写入该主题、该主题将自动将状态更改为"已打开"。