This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:NRST

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1432716/mspm0g3107-nrst

器件型号:MSPM0G3107

工具与软件:

嗨、团队:

在转换到 BOOTRST 时、据说 NRST 应为低电平<1s、但应该保持低电平多少毫秒或更多?

如果您将其保持在低电平1秒或更长时间、它将转变为 POR。

请告诉我们 BOOTRST 转换清晰区分所需的最小值。  

此致、

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    请参阅数据表: 7.8时序特性 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mspm0g3107.pdf)

    NRST 引脚上用于生成 BOOTRST ULPCLK≥4MHz 1.5us 的 tRST、BOOTRST 脉冲长度

    NRST 引脚上用于生成 BOOTRST ULPCLK=32kHz 80us 的 tRST、BOOTRST 脉冲长度

    nRST 引脚上用于生成 POR 1s 的 tRST、POR 脉冲长度

    此致、

    Helic