Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好、TI 专家:
考虑到:
- 我想重新刷写器件
- 器件的所有引脚都用于外部(GPIO)功能(SWDIO、SWCLK、UART、I2C、Invoke:用作应用程序的 GPIO)、NRST (专用)除外
- 当我需要重新刷写器件时、调用引脚可以接地
- NRST 不用于外部功能、可在需要时连接至 GND。
如果我将设备配置为:
- 使用快速引导模式通常避免检查调用引脚
- 如果 MCU 已上电、则会产生"< 1秒)"负脉冲、并且
- 调用引脚(通常用作 GPIO)在引导期间连接到 GND 电平
- UART 引脚(通常用作 GPIO)正确连接到可发送擦除和闪存命令的器件。
我是否能够对器件重新编程?
具体而言、当通过 NRST 上小于1s 的脉冲进入 BSL 时、我可以正常地将 UART/invoke 引脚用于 GPIO 并切换到 UART/invoke 功能吗?
谢谢你