This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MSP-EXP432E401Y

Guru**** 2815775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1432445/msp432e401y-msp-exp432e401y

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:TPS2052B

工具与软件:

哪个引脚/连接器会连接外部直流电源来为此电路板供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您是指 LaunchPad:

    断开电源引脚与 J101的连接、并在该处连接电源。 我认为您不需要5 V、只需要3.3 V。 您可以使用原理图对此进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keith 的回答。 另请参阅 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 用户指南 以选择电源。   

    2.1.6.4其他接头和跳线
    提供了 JP1以便为以太网 LaunchPad 开发套件选择5V 电源输入。 左侧
    位置用于 BoosterPack 插件模块电源;此位置也会断开两个 USB 电压的连接
    电路板的初级5V 输入。 在左侧位置、TPS2052B 不会限制电流、因此请格外小心
    使用 Σ-Δ 抖动。 中间位置从板底部的 USB 连接器获取电源
    放在以太网插孔附近。 右侧位置是默认位置、电源由 XDS-110 USB 提供
    J101连接。 如果 JP1位于左侧或中间位置、则会选择 BoosterPack 接头或
    USB OTG 连接器分别从外部为电路板提供3.3V 电压、并移除3V3跳线
    On J101。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢大家针对该主题提供快速反馈。  问题、根据下面显示的信息、也可用于为该电路板加电、将5Vdc 连接到 J13-1:      我是否仍需要更改 JP1的跳线? 和 J101?  再次感谢大家的时间和帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以施加电源、但应该断开 J101上的跳线以防止对稳压器反向供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、移除 J101上的5V 跳线、正确、其他一切保持不变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和3.3。 J101下面没有3.3V 稳压器、因此您需要同时提供5V 和3.3V 电压。(检查原理图以确保我不向您撒谎。)