This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:LP-mspm03507

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1432401/lp-mspm0g3507-lp-mspm03507

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我目前正在测试 ti mspm03507上的比较器、它正常工作、但没有输出电压通信。 第一种方法  

COMP_ANALOG_FILTER_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang

COMP_LP_DAC_Vref_internal_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang

但为什么不起作用呢?

此致

Ali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正确设置了跳线? PA11也是到反向通道的 UART 输出。

    • PA11可连接到 XDS-110反向通道、BoosterPack 连接器或 CAN/LIN 连接器:
      • 要在 BoosterPack 连接器上使用并断开 XDS-110、请执行以下操作:
        J22 2:3:连接针到  J4_33
      • 要在 J26 CAN/LIN 连接器上使用:
        R63 默认填充并将引脚连接至  J26_6