This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:AM2632散热问题

Guru**** 2924500 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP2021-Q1, AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1432171/am2632-q1-am2632-heat-dissipation-question

器件型号:AM2632-Q1
主题中讨论的其他器件:DLP2021-Q1AM2632

工具与软件:

尊敬的专家:

  客户正在设计 AM263x+DLP2021-Q1、AM263x 根据测量结果使用 0.8A@1.2V 和 0.05A@3.3V。 总计0.96W+ 0.165W ~=1.1W。

他们想知道将多少功率转化为 AM2632 IC 封装上的热量。 我们是否有指导客户计算相关问题的任何信息?

此致

Andre