This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:USB-MSC-Host 引导是否支持集线器?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1431597/am2434-does-usb-msc-host-boot-support-hubs

器件型号:AM2434

工具与软件:

尊敬的专家:

(1)开  AM2434-EVM 、我成功地使用引导了 AM2434 USB 备用模式 无需 USB 集线器 . 引导配置为11000010 01 1001. 00.

USB BOOT

不过、 将外部 USB 集线器连接到 AM2434-EVM 时、 无法引导 AM2434。

(2) 在定制板中、集成了 USB-HUB 芯片。 仅当移除此集线器芯片后、AM2434才会成功启动。

(3)我已经收到了 MCCI 关于 USB-MSC-Host 软件驱动程序的技术帮助;但是、USB-MSC-Host 启动问题仍未解决。

AM243x 的 USB 引导是否与集线器兼容? 如果能获得专家的任何技术支持、我将不胜感激。

此致、

Weijian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weijian:

    感谢您的提问。  

    [报价用户 id="585956" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1431597/am2434-does-usb-msc-host-boot-support-hubs "] AM243x 的 USB 引导是否与集线器兼容? 如果有专家提供技术支持、我将不胜感激。

    我们当前的 MCU+SDK 产品不支持 USB MSC 主机模式。 请联系 MCCI 以获得进一步的帮助。

    请参阅  USB_DEVICE_DRIVER 针对支持/不支持的 USB 特性。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从此线程中、引导 ROM 不应支持 通过集线器进行 USB-MSC 引导:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1391920/am625-usb-msc-boot-over-hub

    您能帮助与 ROM 代码团队再次确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Tony 提到的、在 TI 引导 ROM 中未使用 MCCI 的堆栈。  如果适用、我们可以从第二级引导加载程序中运行器件和主机、这将提供全面的 HUB 支持。 如有要求、请联系 MCCI。

    此致、
    --特里/ MCCI