This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1227:UART、I2C 和计时器的每个模块的电流消耗是多少?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1432201/mspm0l1227-what-is-the-current-consumption-of-each-module-of-uart-i2c-and-timer

器件型号:MSPM0L1227

工具与软件:

UART、I2C 和计时器的每个模块的电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我们在数据表中没有这些规格: https://www.ti.com/lit/gpn/mspm0l1227

     7.5电源电流特性中只有 CPU 低功耗模式功耗。

    如果客户正在开发低功耗应用、

    请客户根据实际使用情况选择低功耗等级、如 STANBY0、

    配置上述外设的功能、

    并测试实际功耗数据。

    此致、

    Helic