This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634-Q1:AM2634与 eMMC 集成参考设计或 eMMC 的 MMC0接口

Guru**** 2586055 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, AM2634-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1431182/am2634-q1-am2634-q1-am2634-integration-with-emmc-reference-design-or-mmc0-interfacing-of-emmc

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634

工具与软件:

尊敬的

您能支持吗?

 eMMC 5.1 HS400(SDINBDA6-128G-ZA1支持)是否可以与 AM2634连接。 因为 AM2634仅支持在数据表中共享 MMC4.3规格

我们无法找到 eMMC 4.3标准。

您能否请提供 eMMC AM2634-Q1芯片的 SDK 支持。

另一个是 eMMC 集成的参考设计。

还支持 NAND 闪存最大存储容量

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/908/pastedimage1730196067997v1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    MMC 是 eMMC 的前身、这两者之间的唯一区别是 eMMC 焊接到 PCB 板上、而 MMC 是可拆卸存储器。 MMC 和 eMMC 使用相同的命令和数据格式。 我认为 eMMC 由  AM263x SDK 提供支持。 使用 eMMC 运行 SDK 时是否遇到任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPMC 支持高达128MB 的存储器。