This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:USB 主机示例

Guru**** 2537880 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1431967/ek-tm4c1294xl-example-for-usb-host

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具与软件:

您好!

我需要开发一个能够使用 USB 与其他器件进行通信的应用、以便 EK-TM4C1294XL 成为主机。
我认为它可以是 CDC (通信设备类)的一个例子,但我不确定。

如果您能告诉我、我是否有任何可以开始使用的 Tiva 示例或任何文档、我找到的唯一示例是将 EK-TM4C1294XL 用作 usb_host_keyboard、usb_host_mouse 和 usb_host_msc 的控制器。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这是一个未经全面验证的主机模式的未发布 USB CDC 示例。  我希望它能起一个头来、请理解 我不能支持这个例子。  这是一个包含详细说明的自述文件、在您需要添加文件并重新构建 usblib 时、它的设置略显详细、而且您还能够通过目标 USB 端将两个 LaunchPad 连接在一起。  

    e2e.ti.com/.../6712.USB_5F00_Host_5F00_CDC.zip