This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MSP432E401Y + SPI 闪存 MX25R1635FZUIL0 +文件系统

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1430601/msp432e401y-msp432e401y-spi-flash-mx25r1635fzuil0-file-system

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT

工具与软件:

尊敬的 TI:  

我有一个 SPI 闪存(MX25R1635FZUIL0)通过 SPI 连接到 MSP432E401Y。
MSP432E401Y 是否可以格式化存储器并将其用作带有文件系统的 SD 存储器?

非常感谢。 此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我认为、从硬件的角度来看、可以使用 MSP432E MCU 上的两个 QSSI 模块 来实现一条4位总线、从而与 SD 卡通信。 遗憾的是、我们没有任何软件示例  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    非常感谢。  

    另一个选择、我不确定是否可能、我没有构建错误、但无法正常工作。

    我看到有一个名为 spiffsinternal 的示例项目、在该项目中、他们在 MCU 的内部存储器上安装一个文件系统。


    在这个示例项目中(spiffsinternal)是否可以不使用内部 NVS 来使用外部 NVS? 您应该将文件系统安装到 SPI 闪存上。 是这样吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     您从哪个 spiffsinternal 文件获得它? 很抱歉、我在旅行、很抱歉回复延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     此 TI 参考设计 TIDM-TM4C129SDRAMNVM 通过 SDRAM 执行代码、并在 NVM 中存储了代码、从而实现高性能 MCU 也可能有所帮助。 它使用 SSI 接口读取 microSD 卡。 假设 PC 已将程序映像复制到 microSD 卡中。 MCU 只需从 SSI 接口读取 microSD。  

    请参阅以下用户指南说明。  

    3.2.1使用 SDRAM 代码执行的 microSD 卡引导使用 SDRAM 代码执行的 microSD 卡引导使用 TM4C1294NCPDT 的内部闪存来保存 FAT 文件系统和引导加载程序。 引导加载程序将配置 QSSI 模块以运行 FAT 文件系统、并将 EPI 配置为以60 MHz 的接口频率连接到512MB SDRAM。 您可以在编译期间在 microSD 卡上配置多个映像以便从0x6000 0000的 EPI 地址空间执行。 您可以选择引导加载程序复制到 EPI 外设连接的 SDRAM 中的一个映像文件。 复制映像后、Cortex-M4会禁用中断、更新 NVIC_VTABLE 寄存器以映射到外部地址映射、并跳转到0x6000 0000的外部地址空间。 所有后续代码执行都发生在外部地址空间、直到下一次电路板复位。 您必须使用 PC 将图像复制到 microSD 卡。