This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:如何在 Citrix 系统上使用调试器

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, SEGGER, MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1422104/mspm0g3507-q1-how-to-use-debugger-on-citrix-system

器件型号:MSPM0G3507-Q1
主题中讨论的其他器件:SEGGERMSPM0L2228、ENERGYTRACE

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户需要使用 Citrix 系统来开发 M0G 固件。 但是、它们不能使用 XDS110。 您可以帮助澄清一下吗? 谢谢你。

此外、客户表示可以使用 XDS200在 Citrix 系统上开发 C2000。  他们是否能够使用 XDS200来开发 M0G MCU?

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    Citrix 系统不支持 XDS110。 请参考这一链接。  https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/743647/ccs-ccstudio-failed-to-connected-to-xds110-under-citrix-virtual-machine

    XDS200不能用于 MSPM0 MCU。  

    另一种想法是、可以检查 Jlink 或其他可以调试 MSPM0 MCU 的第三方编程器是否可以在 Citrix 系统中工作。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    客户发现 可以使用远程 CCS 通过网络访问 XDS220。 所以、客户提出问题 如果 XDS220支持 MSPM0+?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我认为 XDS220不支持 MSPM0+器件。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    感谢您提供的信息、但您能否帮助提供 可以调试 MSPM0 MCU 的第三方程序员可以在 Citrix 系统中工作的任何信息?  

    此致、

    Tate Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我来咨询我们的工具团队、看看他们是否对此有任何了解。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tate:

    根据我们工具团队的反馈、我们不知道任何调试器都可以支持 MSPM0、也可以在 Citrix 中运行。 但您选中 Segger 或 PEMicro 调试器。 如果他们不支持 Citrix,那么我们就没有什么可提供的了。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tate、

    XDS200调试探针与 MSPM0配合使用。

    这是 CCS、它使用 Blackhawk XDS200连接到我的 MSPM0L2228 LaunchPad。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    团队提供更多反馈。  

    在 Citrix 虚拟机中、它似乎是基于 Linux 的 CentOS。 我们确实支持通过我们的 Linux 驱动程序和 GDB Server Eclipse 插件在 CentOS 上进行调试,但我们不支持 Linux 上的 PROG 闪存编程软件。 可通过此链接下载 Linux 驱动程序、也可通过选择文档和下载网页上"软件更新"下载类型下的"PEMicro Linux Drivers"下载 Linux 驱动程序。 请注意、下载驱动程序需要帐户。

    Multilink-Universal 或 Multilink-Universal-FX 将用作调试探针、以针对基于 Eclipse 的 IDE 上具有 GDB 服务器的 ARM Cortex-M 器件。 客户是否打算使用 Code Composer 作为其 IDE? 如果是、他们需要 在安装 GDB 服务器之前安装 CDT Update Site 10.6 (位置:download.eclipse.org/.../)中的"C/C++ GDB Hardware Debugging"软件包。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您提供的信息。  Blackhawk XDS200似乎 支持 MSPM0使用 CCS IDE 进行调试。

    @

    尊敬的 Cash:

     根据 John 的信息、XDS200是否与 MSPM0完全兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tate、

    XDS200支持 MSPM0。

      与 XDS110相比、XDS200没有的一项功能是 EnergyTrace。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 John 的意见。 SDX200支持 SWD 协议。 因此、它应该支持 MSPM0器件。  

    此致、

    Cash Hao