This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:PRU - SENT 和功能安全

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4-Q1, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428494/am263p4-q1-pru---sent-and-functional-safety

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件: AM263P4

工具与软件:

大家好!团队成员:对于 AM263P4-Q1上的 PRU:

  1. 我们是否有用于在 PRU 块上启用 SENT 接口的示例代码或参考文档?
  2. 对于注重功能安全的系统、是否建议对 SENT 接口使用 PRU? 对于在功能安全应用中使用 PRU 作为 SENT 接口、我们是否可以提供任何意见? 可能存在哪些限制、原因是什么?

谢谢!

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我们是否有在 PRU 块上启用已发送接口的示例代码或参考文档?

    AM263Px 上目前没有软件。 我们在 AM263x.AM263xMCU+ SDK:使用 PRUICSS IEP ECAP 示例的 SENT 解码器上实现了该功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    ]对于注重功能安全的系统、是否建议将 PRU 用于发送的接口? 对于在功能安全应用中使用 PRU 作为 SENT 接口、我们是否可以提供任何意见? 可能存在哪些限制以及原因?

    大家好、Jacob、您能在他们的方框图中详细介绍一下吗? 他们是否计划使用作为冗余通道传感器接口发送的数据。 届时、我将邀请我们的安全专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们尝试在 AM263P4上实现 AM263x PRU 代码、是否会出现任何预期问题? 它是否能够轻松地传输到较新的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该是无缝的、因为从 PRU 端开始没有变化、从安全认证端、我们不对 PRU 代码或编译器进行认证。 因此、如果客户想要在安全环境中使用该软件、应自行决定。