This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:10位模式下 ADC 的总体未调整误差

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428334/mspm0l1305-total-unadjusted-error-for-adc-in-10-bit-mode

器件型号:MSPM0L1305

工具与软件:

您好!

我有一位客户正在尝试计算 MSPM0L1305上 ADC 的总未调误差。 他们的方法是计算12位模式下 ADC 的 TUE、然后根据10位模式下 ADC 丢弃转换最后2位的事实消除2 LSB 误差。  

这种方法是否正确? 或者我们是否应该以不同的方式处理样本读数的截断?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我向我们的团队核实并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    这是我们设计团队的反馈

    "

    在12b 模式下计算 TUE、然后除以4。

    "