This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:GPIO 引脚上的输出时钟

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428542/tm4c129encpdt-output-clocks-on-gpio-pins

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具与软件:

我正在尝试在 PQ4上输出 DIVSCLK、在 PK7上输出 RTCCLK。

我已经浏览过数据表、但仍然无法尝试确定如何使用 SDK 执行此操作。

我想我需要使用 MAP_SysCtlPeripheralEnable()、但不确定要使用的设置。
你是否有其他关于如何将这些时钟路由到 GPIO 的文档或示例代码?

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     以下是示例代码。

    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOQ);
    while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOQ))
    {
    }

    GPIOPinConfigure(GPIO_PQ4_DIVSCLK);
    GPIODirModeSet(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_DIR_MODE_HW);
    GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD);
    SysCtlClockOutConfig(SYSCTL_CLKOUT_EN | SYSCTL_CLKOUT_SYSCLK, 10);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看下面的重放和测试代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     我目前正在度假。 我的答复将会大大拖延。 您能否查看此帖子?

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/345762/tiva-c-series-tm4c1294-connected-launchpad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    我有更多的成功,但仍然看到一个问题。
    我可以在 PK7上成功输出 RTCOSC。
    使用上面的示例代码、我得到了预期的 SYSCLK 输出、但当我将其更改为输出我们在寻找的 MOSC 时、我得到的是781Khz 波、而不是预期的25MHz。

    这是我正在运行的代码

    // Output DIVSCLK on PQ4
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOQ);
    while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOQ)) { }

    GPIOPinConfigure(GPIO_PQ4_DIVSCLK);
    GPIODirModeSet(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_DIR_MODE_HW);
    GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD);
    SysCtlClockOutConfig(SYSCTL_CLKOUT_EN | SYSCTL_CLKOUT_MOSC, 1);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    运行许多实验后、我发现 DIVSCLK 的输出必须有一定的限制。
    如果我对时钟进行1分频、输出781k。 当我将其除以10时、输出为2.5MHz。
    我检查了晶体并验证了它是25 MHz。
    这是在 PQ4上输出 MOSI 时钟的已知问题吗?
    我在数据表中没有看到任何与此相关的内容。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     我想 这与勘误有关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你