This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:UART 9位地址模式

Guru**** 2619215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1419905/mspm0g3507-uart-9-bit-address-mode

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的专家:  

我们是否有用户指南或示例代码供用户在 MSPM0上对 UART 使用9位地址模式?  

此致、

Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:  

    我们是否有任何资源可实现以下特性?  

    1. 主机发送和接收
    2. 从器件发送和接收

    此致、

    Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!
    M0器件不支持 UART 9位地址模式、我们也没有示例。 对于下面的问题、您认为主设备和从设备的发送和接收是什么意思? 您是否仍在指代 UART 或其他通信协议?
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Digeo:  

    M0设备不支持 UART 9位地址模式、我们也没有示例。 [报价]

    但我们为什么在器件上支持9位 UART 地址模式?  

    主设备和从设备发送和接收? 您仍在指 UART 还是其他通信协议?[/QUOT]

    是、充当收发器/接收器。  

    主要目标是实现 MDB。  

    多站巴士-维基百科,自由的百科全书

    此致、

    Eric Chen

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!
    请原谅我的措辞。 我只想说我们在 SDK 上没有任何示例。 但是、它应允许 UART 收发器/接收器通信。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    我们是否有实施计划?  

    此致、

    Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!
    我们会将其添加到 SDK 上未来的示例中。 不过、我们在不久的将来也不会举个例子。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego,  

    您的意思是当前 M0 UART IP 可以支持9位数据模式、并且可以修改模式位(主/从)的位9而不是奇偶校验位?  

    如果允许我们的 UART IP 通过更改当前软件来实现多点协议、则可以实现该协议。  

    您能否确认第9个数据位可通过软件修改的可行性?  

    BR、丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    在9位 UART 模式下 、奇偶校验使能/模式 位被忽略、外设在奇偶校验位的位置检查地址限定符。 有关详细信息、请参阅 MSPM0G3507 TRM 第16.2.3.10 9位 UART 模式章

    对于多点协议、是可以做到的、但 会有一些开销、并且可能有一些层(如 SMBus)使预期的协议能够很好地使用我们的外设。

    可以、您可以 通过软件修改第9位。 这是 TRM 中的一个表、其中描述了第9位处理。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego,  

    感谢您的确认。  

    答案在 UART IP 上是可行的。  

    这是我们想要确认的一点。  

    BR、丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:
    Multidrop 协议应该是可行的。

    此致、

    Diego Abad