This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:编译演示时出错

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428391/mspm0c1104-there-is-an-error-when-compiling-the-demo

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户将演示导入 CCS、当他编译演示(未连接硬件)时、出现如下错误:

和项目文件如下所示:

为什么会这样? 您能帮助解决这个问题吗?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    我尝试构建该工程并成功(无错误)。  客户使用的是哪个版本的 CCS 和 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    CCS 版本为 CCS12.8.1、 SDK 版本为 mspm0_sdk_2_02_00_05。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    核对后、客户发现"gcc"的演示可以成功编译、ticlang 的演示就不能编译了。

    下面是编译工具的配置:

    您能解释一下这个现象吗?

    BR、

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    让客户在 TIClang 项目中检查是否存在以下内容:

    如果是、它可能会以某种方式损坏。  它是一个.c 文件、因此在某些外部编辑器中客户可以打开并查看该文件吗?  如果是、请尝试从其他项目复制相同的启动文件、看看这样是否有用。

    此外、让他们尝试其他工程、看看他们是否遇到相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的耐心回答。

    由于客户的加密软件、启动文件损坏。

    问题现已解决。

    BR、

    月亮