This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:appimage 的文件格式是什么

Guru**** 2514165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1429617/am2431-what-are-the-file-formats-for-an-appimage

器件型号:AM2431

工具与软件:

对于在构建 M4工程时生成的 appimage 文件和在构建 R5工程时生成的 appimage 文件、此文件是什么? 是否有介绍标头信息、校验和/CRC、文件结构等的表

同样、是否有 M4+R5多核 appimage 文件的表?

最后、是否有辅助引导加载程序文件结构的表格?

我想了解这些结构。 您是否愿意分享有关此方面的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的提问。

    Unknown 说:
    我想了解一下这些结构。 您能否分享有关这方面的信息?

    要详细了解映像类型以及 SBL 如何解析多核 appimage 二进制文件、请参阅  tools_boot 

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了多核图像格式表。 谢谢!

    但是、是否还有适用于 R5 appimage 文件和 M4 appimage 文件的类似表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    但是、是否还有 R5 appimage 文件和 M4 appimage 文件的类似表?

    生成的所有 appimage (适用于 R5F 或 M4F)都遵循与多核 appimage 相同的结构。

    您可以检查用于从*。out 文件中创建 appimage 二进制文件的 makefile 命令会使用多核 appimage 生成器工具。 如果您只为单核创建 appimage、则多核 appimage 标头将仅包含与特定内核相关的信息。

    请参阅下图。

      

    此致、

    Tushar