This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MSP432E401Y + eMMC 是否可信?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1430097/msp432e401y-msp432e401y-emmc-is-posible

器件型号:MSP432E401Y

工具与软件:

尊敬的 TI:  

可以将 eMMC 存储器连接到 MSP432E401Y?  

非常感谢。 最好的 Rerads.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只能说 MSP432E 具有片上 EPI 和 QSSI 接口。  在 EPI 接口上无法支持 eMMC 卡。 不过、可以将 QSSI 接口与软件实现配合使用、从而支持 eMMC。 不过、我们没有任何软件 eMMC 示例。