This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:基于 ARM 的 MCU 可以##39;t 使用 AM263.BSDL 进入边界扫描模式

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1410291/am2632-arm-based-mcu-can-t-enter-boundary-scan-mode-using-the-am263-bsdl

器件型号:AM2632

工具与软件:

你好。

我从 AM2632产品网站获得 BSDL。 我相信这是此 MCU 的官方 BSDL 文件。 我获得此 BSDL 文件的目的是使 MCU 在边界扫描模式下工作。 但是、BSDL 文件无法使 MCU 进入边界扫描模式。 它在开始测试(即指令寄存器)中失败。  

我观察到如下的错误症状:该 MCU 的 BSDL 文件中报告的指令寄存器长度为8位。 从 MCU 测量的指令寄存器长度大约为4位。 这推导出 MCU 的指令寄存器长度小于 BSDL 文件中指定的长度。 另一个词是 BSDL 文件可能是错误的。 如果指令寄存器错误未被解决、我将不能继续到下一个边界扫描测试步骤。

您能帮助解决此错误吗? 如果您有一个正在工作的 BSDL 文件、可以将其发送给我吗?

如果错误不是由 BSDL 文件导致的、您能否 让我了解一些有关如何克服此错误并将 MCU 置于边界扫描模式的线索?

非常感谢您的帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    您使用该文件时使用的确切器件型号是什么?

    TI.com 上的文件是我知道的最新已知工作文件、因此我需要联系一些团队、以了解可能发生了哪些变化来导致问题。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph Jacobi:  

    我不熟悉这个 MCU、不熟悉它。 您的指导和帮助肯定会有所帮助。

    实际 P/N 为:AM2632COKFHAZCZR。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilson:

    您将器件置于哪种引导模式? 此外、在这里给出了器件型号、看起来您可能将此器件放在了定制板上、因为这不是我们的 EVM 器件之一-如果是、您是否能够控制 SOP 引脚来更改引导模式?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph Jacobi:

    器件以 QSPI (4S)模式引导。 所有 SOP 引脚(SOP3、SOP2、SOP1、SOP0)均下拉至地、具有0000引导模式。

    有。 这不是 TI EVM 板。 这是定制电路板。 此器件的引导模式可通过增加或移除 PU 或 PD 电阻器来更改。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilson:

    好-我想确认您需要使用的确切引导模式、但我知道问题始于 QSPI 模式(0000)不能与 BSDL 一起使用。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilson:

    很抱歉此处的更新延迟-我仍在等待另一个团队的意见、此问题已在今天再次上报。 没有忘记这一点,并努力尽快得到解决。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph Jacobi:  

    很抱歉这么晚才回复。 您能否告诉我设置 MCU 的正确引导模式是哪种、以便它可以清除指令寄存器故障并进入边界扫描模式?

    感谢您为解决此问题所提供的建议和付出的努力。 如果您有解决方案或一些解决方法、请随时与我分享。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilson:

    这是我还在努力得到的细节。 我知道0000无法正常工作、但需要确认您需要使用的引导模式已经过验证、可以与 BSDL 一起使用。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilson:

    只是想更新这仍在调查中、我一直在努力获得一个解决方案、我可以与您分享这方面的信息。 很抱歉、我们需要一个多月时间才能提供基本信息。

    我向您发送了一个朋友请求、因为我想在这个公共论坛帖子之外分享一条信息。

    此致、

    Ralph Jacobi