This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:即使在编辑器上选择了"Go to implementation "、但仍会显示"no implementation"、并且函数跳转无法实现。

Guru**** 2408310 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1425970/am2434-even-though-go-to-implementation-is-selected-on-the-editor-no-implementation-is-displayed-and-function-jump-is-impossible

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我的客户正在将 CCS Theia 用于 AM243x。

即使在编辑器上选择了"Go to Implementation"、也会显示"no Implementation"、并且函数无法跳转。

你知道什么错了吗? 他们应该修改什么?

 

示例代码:tidep_01032_dual_motor_driver\single_chip_servo.

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松本山市

    示例代码:tidep_01032_dual_motor_driver\single_chip_servo.

    请注意、此工程是 SysConfig 工程。 您需要首先编译项目以生成一些所需的源文件。 生成文件后、可以对其进行解析以获取编辑器功能(如"Go to Implementation")、以便能够从生成的文件中查找实现。 您是否首先尝试过构建项目?

    谢谢  

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    客户已构建该项目、但它无法正常工作。 对于 MCU+ SDK 中的示例工程、它们能够跳转至实现、但对于电机控制 SDK 中的工程、则不能跳转至实现。 他们是否需要更改某些设置(如源目录)、或者这是否可能是因为项目太大?

    此致、

    Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是对于电机控制 SDK 中的项目、他们无法获取此功能。

    在我成功构建它一次后、在 single_chip_servo 示例中、这似乎对我有效。 在源代码中的哪些符号无法正常使用时、他们使用了这些符号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将不得不询问我的客户、您能告诉我它在哪里为您服务、以便我可以自己检查吗? 我曾在 CCS 云中尝试过、但无法跳转到实现。 还不了解独立 CCS 原理、但会进行检查。

    -Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单更新一下、我还无法跳到独立 CCS Theia 中的实施。

    跳转至声明和跳转至定义可正常工作。 在实现方面是否存在一些限制?

    -Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新读你的帖子,并意识到我最初误读它的第一次。  您可以使用"Go to definition"跳转到定义函数的源代码、而"Go to declaration"将跳转到函数的声明。

    https://www.w3schools.com/c/c_functions_decl.php

    我对"执行"也有同样的问题。 我认为此功能是基于语言的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我向客户确认了有关此问题的更多详细信息。

    他们无法执行任何类型的 Go To 功能、包括 Go To 定义或 Go To 声明。 这使得他们在处理大项目时很难在 CCS theia 中开发。

    他们应该检查的 CCS 设置中是否有内容?  

    此致、

    Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户构建项目一次后,他们能否打开 main.c ,然后尝试在第37行的 System_init ()函数"转到定义"?