主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
各位专家、您好!
我使用 AM243x-LP 演示板尝试调试 MCU+SDK10.00示例、方法是将 hello_world 的 xxx.out 加载到 R5F_0_0 中、并将 GPIO_LED_BLINK 的 yyy.out 加载到 R5F_0_1中。
第一步我下载了 yyy.out 文件到 R5F_0_1中、第二步我下载了 xxx.out 文件到 R5F_0_0中、然后我尝试在 R5F_0_0 hello_world main.c 上执行单步操作、运行正常。 之后、我在 R5F_0_1 GPIO_LED_BLINK 内核上的"Debug"窗口中点击、然后点击单步、但这次单步无法在 R5F_0_1 GPIO_LED_BLINK main.c 上正常运行
似乎我只能在要用 xxx.out 加载的第二个内核上成功使用单步执行、而用 yyy.out 加载的第一个内核 无法正确执行单步执行。
我是不是从一个内核切换到另一个内核的方式出错了?
请提供帮助。
非常感谢。
此致、 JasonChiu。