This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:ADC 的 GPIO 触发器

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1429910/mspm0g3507-gpio-trigger-for-adc

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

你好。

我可以获取单个 ADC 以从外部 GPIO 上升沿触发。

如果我然后添加第二个 ADC、就没有选择从同一 GPIO 触发的选项...但我可以看到 ADC0的另一个 ADC 触发。

换句话说、我希望两个 ADC 从同一个 GPIO 触发..我认为这不可行。

此致

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用2:1分离器的 Resolved...use 事件路由