This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:MSPM0G1107使用 SysConfig 错误

Guru**** 2872820 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G1107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428732/mspm0g1107-mspm0g1107-use-sysconfig-error

器件型号:MSPM0G1107
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

用户 SysConfig、选择 Use clock tree、提示: 保存文件失败:typeError:无法读取未定义的属性(读取"match")、这有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您可以尝试显示更多详细信息吗?

    显示此错误时、您执行了什么操作?

    什么是 SYSCFG 版本?

    尝试使用另一个文件夹、例如名称不包含中文字符或没有权限限制的文件夹。

    我这边没有看到任何错误。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dears

    选择时钟树函数时、生成的代码将显示错误消息、SYSCFG 为最新版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    是否尝试重新安装它?

    或尝试另一台 PC?

    这是 TI IDE 的在线版本、您可以暂时尝试一下。

    https://dev.ti.com/

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dears

    、了使用两台计算机进行的测试、两台计算机都有相同的问题?您可以使用时钟树提供单独的 MSPM0G1107项目代码吗、我将测试 μ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    希望这将对您有所帮助。

    如需进一步修改、请使用 dev.ti.com

    此致、

    Helic

    e2e.ti.com/.../CPU80MHz_5F00_sourcefromPLL_5F00_LP_5F00_MSPM0G1107_5F00_nortos_5F00_ticlang.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    抱歉、我可以使用 IAR 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    CCS 和 IAR 使用相同的 syscfg 文件。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    版本1.20不存在问题、最新版本存在问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    感谢您的反馈、我会在我这边尝试一下。

    但我现在使用1.21 syscfg、而在这里没有发现任何问题。

    此致、

    Helic