This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:如何发送 I2C 启动条件、停止条件

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428705/mspm0l2228-how-to-send-i2c-start-condition-stop-condition

器件型号:MSPM0L2228

工具与软件:

我有疑问。

为了复位 EEPROM、我需要依次发送一个启动条件和一个停止条件。

可以只发送 START 条件还是只发送任意时间的 STOP 条件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以决定 MSPM0是自动生成 START 还是 STOP、但在您启用它时、START 条件将跟随地址信息、而 STOP 条件生成取决于 MBLEN。 看起来它不能独立生成起始条件或停止条件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gary Gao:

    感谢您的答复。

    我知道不可能单独发送启动和停止条件。 对于我使用的 EEPROM 复位方法、它需要连续发送启动和停止条件。

    鉴于启动和停止条件的独立传输是不可行的、您对发送复位信号的替代方法有什么建议吗?

    感谢您的帮助、并期待您的建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此它不是标准的 I2C 通信条件。 我建议您将 I2C 引脚改回 GPIO 输出模式、并在需要复位 EEPROM 时生成 START 和 SOP 条件、之后可以将其改回 I2C 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    我将尝试重置 I2C 并切换到 GPIO 模式、以生成启动和停止条件。

    此致、