This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1427272/am2434-am2434

器件型号:AM2434

工具与软件:

您好,有多少电机可以使用 EnDat am2434控制?

Best、Jinlong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这取决于其他系统要求。

    从技术上讲、我们可以实现12倍 EnDat 接口和2倍 PRI-ICSSG (从1个 AM243x 开始)。 但假设您需要一个工业通信接口(如 EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP 等)、则将使用一个 PRU-ICSSG。 如果您还需要使用 SDFM 进行电流检测、则需要使用0.5x PRU-ICSSG 来支持9个 SDFM 通道。 在这种情况下、您可以使用1个 AM243x 实现3轴电机控制、其中1个 PRU-ICSSG 执行工业通信、另一个 PRU-ICSSG 执行3个 EnDat 和9个 SDFM。 此外、我们在芯片上只有9个 SoC EPWM。 但我们还提供其他可使用 ICSS PWM 实现的 PWM。  

      有关更多详细信息、请参阅 AM243x 电机控制 SDK:简介。 另外、我们还有一个2轴参考设计:TIDEP-01032连接 EtherCAT 的单芯片双伺服电机驱动器参考设计

    此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您能想象一下使用单个 AM2434 (每个电机均具有 EnDat 和 SDFM)运行4个电机(其中一个 PRU-ICSSG 由一个工业通信接口获取)的可能性吗?
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很难设置4个编码器和带有1个 PRU-ICSSG 的 SDFM。 如果您使用 ADC 进行电流检测、而不是 SDFM、我们可以为4x EnDat 使用1个 PRU-ICSSG、因为我们不需要使用 PRU-ICSSG 进行 SDFM。

    此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 阐明了电机数量。

    另一个问题、我们不使用 EnDat 编码器。 而是使用旋转编码器。 你有一个针对一个或者两个电机的示例项目吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该旋转编码器的接口是什么?

    https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/motor_control_sdk/am243x/09_02_00_09/docs/api_guide_am243x/index.html 详细介绍了编码器支持的接口。

    此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是 EnDat 编码器或网页上列出的其他编码器。

    我们将使用 eQEP:通道 A、通道 b 和通道 I。每次旋转都将有四个方波信号;通道 A 和通道 B 之间的相位表示旋转方向。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinlong、我们的 MCU+SDK 中有一个 eQEP 采集示例  

    AM243x MCU+ SDK:eQEP 捕捉。 在本示例中、eQEP 是使用 GPIO 切换生成信号。 例如、沿顺时针和逆时针方向检查 eQEP_A 和 eQEP_B 信号  

    更多详细信息: AM243x MCU+ SDK:eQEP

    API: AM243x MCU+ SDK:适用于 eQEP 的 API

    谢谢!

    Paula.