This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:在 ADC 序列模式下从外部 GPIO 触发 ADC

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428471/mspm0g3507-adc-trigger-from-external-gpio-in-adc-sequence-mode

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

你好。

我已将 ADC 设置为通过 GPIO 在外部信号上触发。

该示例效果很好。

但是、当我在序列模式下运行时、要查看全部11个存储器并从 GPIO 触发*每个*转换、触发器(因此需要11个 GPIO 边沿)似乎不起作用。

目前还不清楚以下各项之间的区别:

"触发器将自动步进到下一个存储器转换寄存器"

"有效触发器将步进到下一个存储器转换寄存器"

谢谢

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Philip

    如果启用并启动了 ADC、

    [报价用户 id="625815" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428471/mspm0g3507-adc-trigger-from-external-gpio-in-adc-sequence-mode "]"触发器将自动单步执行至下一个存储器转换寄存器"[/报价]

    MEM0转换完成、ADC 将在没有有效触发的情况下自动启动 MEM1的转换。

    [报价 userid="625815" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428471/mspm0g3507-adc-trigger-from-external-gpio-in-adc-sequence-mode "]"有效触发将单步执行至下一个存储器转换寄存器"[/报价]

    MEM0转换完成、ADC 将等待下一个 GPIO 触发器、然后启动 MEM1转换。

    [报价 userid="625815" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428471/mspm0g3507-adc-trigger-from-external-gpio-in-adc-sequence-mode ]但是、当我在序列模式下运行时、要遍历所有11个存储器并从 GPIO 触发*每个*转换、触发器(因此需要11个 GPIO 边沿)似乎不起作用。

    您需要将每个存储器设置为 "有效触发器将步进到下一个存储器转换寄存器"。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢工作