This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:原理图检查清单 EPHY 与门

Guru**** 2393885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1429282/am2434-schematic-checklist-ephy-and-gate

器件型号:AM2434

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户对原理图审阅检查清单中的 EPHY 复位部分有疑问。  

您能告诉我、他们为什么需要实现三输入与门逻辑吗?

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mari Tsunoda

    感谢您的提问。

    提供的3输入栅极建议旨在与 SK-AM64原理图匹配。

    "与运算"逻辑是通过3个输入来实现的、但其中一个复位输入是 DNI。

    我们还提供了一些建议、客户可以通过这些建议来优化"与运算"逻辑到2个输入、以便遵循 EVM。

    您可以使用2输入"与运算"逻辑并将 PORz_OUT 和 RESETSTATz 路由到其中一个引脚 、该引脚可以通过0r 选择另一个输入是 SOC IO。

    许多 EPHY 都有 strap 配置、根据 strap 锁存要求 、可以使用冷复位输出(仅在下电上电期间切换)、或热复位输出(在冷复位或热复位(按钮或软件)期间切换)。

    通过使用复位状态输出或 SOC IO 复位 EPHY、可以进一步优化复位逻辑(删除"与运算"逻辑)。

    此致、

    Sreenivasa