This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:USB-DFU 引导模式电源限制3.3V

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1429278/am2434-usb-dfu-boot-mode-power-supply-restriction-3-3v

器件型号:AM2434

工具与软件:

你(们)好

我的客户有一个关于 USB 引导模式的问题。  

原理图审阅检查清单中显示:  

6.1.5.2.1 USB 引导模式说明
USB0接口支持引导。 当 USB0配置为 DFU 引导模式时、3.3V 电源(永久或
不建议将开关模式)连接到 USB0_VBUS 引脚。 无永久电源(等效于
分频器值)连接到 USB0_VBUS。

不建议使用3.3V 电源的原因是什么?

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mari Tsunoda

    感谢您的提问。

    USB0..1接口需要将一个分压器连接到输入 VBUS 电压、且将分压输出连接到 SOC USBx_VBUS。

    请参阅下文  

    9.2.4 USB VBUS 设计指南

    分频器是 IP 的一项要求、我们建议客户遵循这些建议。  

    根据之前的设计用例熟悉情况、客户往往会将3.3V 电压直接连接到 USBx_VBUS、本手册旨在提醒客户、假设输入处于允许的范围内、不要将3.3V 电源直接连接到 USBx_VBUS。  

    请注意、仅当遵循 USB VBUS 设计指南时、USBx_VBUS 才为失效防护引脚。

    此致、

    Sreenivasa