This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021AM263Q1EVM:在 DLP2021AM263Q1EVM 上使用 DLP2021LEQ1EVM 的光学引擎

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP2021AM263Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1429146/dlp2021am263q1evm-using-optical-engine-from-dlp2021leq1evm-on-dlp2021am263q1evm

器件型号:DLP2021AM263Q1EVM

工具与软件:

  DLP2021LEQ1EVM 随附的光学引擎是否 与 DLP2021AM263Q1EVM 兼容? 照明 LED 连接看起来不同(接头与带状连接器)、因此我假设需要适配器板、但我们想要确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、光学器件是兼容的。 DLP2021AM263Q1EVM 套件随附适配器板 DLP096:

    它将螺钉固定到螺钉上、螺钉上通常会将光学元件连接到 DLP2021LEQ1EVM

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrew! 我们已经购买  DLP2021AM263Q1EVM 套件 、但没有适配器板、紧固件或跳线电缆。 获取这些商品的最佳方式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉,我完全误读了套件的内容! 我在上面的屏幕截图中列出的 DLP096是 EVM 的主板、而不是适配器。 该适配器专门是"DLP096 LED 适配器"、不包含在其中。

    由于我错了、所以我可以根据需要向您发送一个适配器。 只需给我发送一封电子邮件至 a-thomas2@ti.com 、我们就可以解决这个问题了。

    或者、我们还在 TI.com 上 EVM 页面的"DLP2021AM263Q1EVM 设计文件"链接中提供了适配器的设计文件、便于您订购/制造自己的产品。

    此致、

    Andrew