This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:PRU 汇编指令用户指南

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1426480/am2431-pru-assembly-instruction-user-guide

器件型号:AM2431

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

客户想了解我们是否有更新版的 PRU 汇编指令用户指南?

我们找到了下面的2018年指南、但我们想知道这是否也适用于 AM243x? 更重要的是、我们是否有更新的版本?

https://www.ti.com/lit/ug/spruij2/spruij2.pdf?ts = 1729107070323

非常感谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    这是最新发布的指南。 对于该文档中的大多数汇编指令、变化不大。

    但是、我认为 PRU_ICSSG 器件上可能有一些新命令与任务管理器或宽边接口有关、而该汇编指令指南中未涉及这些命令。 我正在将您的主题重新分配给另一位团队成员进行评论。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

       2018年指南介绍了 PRU 架构 v3 -请参阅第3章附录 A:PRU 内核修订。

    AM243x/AM64x 和 AM65x 具有 PRU v4内核、该内核带有一条用于启用或禁用任务管理器的附加指令。

    您需要在 PRU 编译器上使用-v4标志才能使用"tsen"指令。

       TSEN 0;禁用任务管理器

       TSEN 1;启用任务管理器

    宽边指令与 v3架构相同。 但是、ICSS_G 器件具有更多使用 XIN、XOUT 指令的宽边加速器。

    在 TRM 的"表6-403硬件模块宽边 ID 映射"中列出了 AM243x/AM64x 上可用的所有25个加速器。

     

    BR、

     Thomas