This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428640/mspm0g3507-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:TMP75

工具与软件:

 如何使用 MSPM053507检测 TMP75传感器的温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ashika

    对于 MSPM0G3507、我们在 SDK 中提供了 I2C 演示:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__APMYG0JHpn6P7h6dhMw7DQ__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helic:  
    是否有可能将我的代码集成到 springboot 或任何此类应用程序、以便 能够在服务器中运行它? 如果是、那么我应该使用什么应用、driverlib 函数中哪一个与网络设置相对应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您的系统结构是什么?

    MSPM0没有可连接到网络的外设。

    M0可以使用 I2C 与 TMP75通信。

    您还需要另一个端口来连接到服务器。

    ---

    我猜你需要在你的弹弓上添加一个温度模块吗?

    需要一个硬件通信接口来连接 MSPM0和服务器的硬件。

    使用无线网络通信芯片。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 我已经创建了一个检测温度的代码、并使用 UART 在 tera Term 上打印当前温度。  
    现在我想 使用 springboot 在服务器 localhost:8080中打印相同的温度,我必须使用一些依赖项,然后每次我给出一个请求映射 API 例如: localhost:8080/temperature 它打印当前的温度。  

    我可能需要在 springboot 中使用一些串行端口配置依赖项来执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    需要先连接 MSPM0和您的服务器。

    选择使用硬件连接或网络连接。

    USB 等硬件需要这样的连接:TMP75 - MSPM0 - UART2USB -服务器硬件 USB 端口-服务器 USB 服务

    网络: TMP75 - MSPM0 -无线芯片-服务器端口-服务器应用程序

    此致、

    Helic