This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:AM2431芯片是否预闪存 ROM 引导加载程序

Guru**** 2908420 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1429078/am2431-do-am2431-chips-come-with-rom-bootloader-pre-flashed

器件型号:AM2431

工具与软件:

您好!

我当前使用的是 AM243x EVM 电路板。 该板中预先刷写了 RBL 代码(ROM 引导加载程序)。 我想知道、如果我只是为定制电路板订购 AM2431处理器芯片、这些处理器上是否带有 RBL 代码、或者这些芯片是否需要以某种方式加载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    ROM 代码已刷写、无法更改。 ROM 从所配置的引导介质加载软件引导加载程序(SBL 或 SPL)、这需要刷写到非易失性存储器(NOR/NAND 闪存、SD 卡、eMMC 等)或通过外设引导介质(UART、USB、以太网)进行传输。

    简而言之、ROM 不需要任何操作、您将获得预先刷写的内容。

    此致

    Karan