This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:XDS110擦除错误

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428061/tm4c129encpdt-xds110-erase-error

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我是一名 SPEA 固件工程师、我正在尝试擦除客户电路板上具有 uC TM4C129ENCPDT 的电路板。

该电路板已使用客户编程文件进行编程。

我将使用 XDS110调试器和 UNIFLASH 软件工具。

UNIFLASH 会显示错误"DAP 不可访问"。

客户编程文件是否可以锁定 JTAG 接口?

是否有办法始终将 TM4C129ENCPDT 与 UNIFLASH 解锁?

谢谢!

克里斯托弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅 此应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/spma075 以了解如何调试 JTAG 问题、并参阅有关如何解锁器件的第5.3节。 您可以使用 dbgjtag.exe 来解锁 Tiva 器件。 请参见下文。  

    " dbgjtag.exe–f @xds110–Y 解锁、mode=Tiva"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是它不工作。

    上电周期后尝试重新连接到器件时也出现同样的问题。

    命令执行:

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/908/cmc_5F00_execution.png

    UNIFLASH 错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以在 LaunchPad 上尝试解锁命令吗? 这是为了确保 dbgjtag.exe 正常运行。  

     您有多少个定制电路板? 还可以在其他电路板上尝试解锁命令吗? 如果  在您尝试连接时它们都遇到相同的问题、那么我认为您遇到了硬件问题。

    在问题发生之前、定制板中是否有任何固件? 如果器件中已经有固件、您还记得其中包含的固件吗? 如果先前的代码将器件置于某种类型的低功耗模式(例如深度睡眠或休眠)、其中时钟关闭到器件、但没有机制唤醒器件、则无法连接器件。 如果没有时钟、器件将无法与调试探针同步。

     我也想给你一个机会。 我目前是 OOO、我的回复将会延迟很多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修。

    我会将您的问题发送给客户、并在收到反馈后立即向您提供反馈!

    没有问题的答案延迟!

    此致、