This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428319/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

您好;

在《 TMS570LC43x 16/32位 RISC 闪存微控制器技术参考手册》的第2005页上、TPWM 表述为 TPWM =(TBPRD + 1) x TTBCLK、但它必须是 TPWM =(TBPRD + 1)/ TTBCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali Riza:

    公式看起来对我来说是正确的、应该是正确的  

    TPWM =(TBPRD + 1) x TTBCLK

    因为在这里、TBPRD 寄存器只是一个计数、对吧?

    时基计数器将在每个 TTBCLK 周期递增、直到达到 TBPRD 配置的值、一旦达到该值、它将复位并再次开始计数。

    因此、为了计算 TPWM 周期、我们应将 TTBCLK 周期乘以配置的计数加1、对吧?

    因此、PWM 周期的公式只是正确的: TPWM =(TBPRD + 1) x TTBCLK

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jagadish:

    是的、回答正确。 我感到困惑。 非常感谢。