This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:对 AM2634使用 Q-SPI 进行64MB 存储器访问

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1423478/am2634-64mb-memory-access-with-q-spi-for-am2634

器件型号:AM2634

工具与软件:

您好、您能否检查并确认我们是否可以在 AM2634 MCU 中使用带 Q-SPI 接口的外部 NOR 闪存使用64MB 闪存。 如果是、请建议任何合适的器件。

在 AM2634评估板中、我们使用16MB 进行测试。 但我们的应用需要最大为64MB 的外部闪存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TEMC、您好!

    对于 QSPI、我们提供了勘误项 i2364、将存储器映射模式下的存储器大小限制为  8Mb . 因此、如果您需要64MB 的代码执行、这不可能实现。 您可以改用 AM263P、它没有此限制、AM2634上的 OSPI 外设也可以在 QSPI 模式下运行。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:  

    目前、由于客户的请求、我们无法更改 MCU。 如果我们使用 GPMC 访问外部存储器(如64MB 闪存和16MB SDRAM)、您能否确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TEMC、您好!

    GPMC 可用于访问:

    • 异步、同步和页面模式(仅在非多路复用模式下可用)突发 NOR 闪存器件
    • NAND 闪存

    请注意、GPMC 不是设计用于器件引导的外设、因此您将需要一种使用 UART 或 QSPI 进行初始引导的方法。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的设计需要16MB PSRAM、您能建议任何合适的器件吗? 并不是一个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TEMC、您好!

    我会向我们的团队核实、我相信我可以推荐至少一个。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TEMC、您好!

    我们考虑在未来的硬件设计中使用一个器件、因为它符合规格 、即 APS12808L-3 OBMX-BAA

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    感谢您的建议、您还可以分享连接 PSRAM 的参考原理图吗? 我们也可以在设计中考虑这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EMC:

    让我看看我们是否有任何可以共享的原理图草案。 我会在接下来的两天内回复您。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    建议使用 DDR 的 PSRAM 受支持、但 AM2634没有任何 DDR。 然后、您能否验证一次并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TEMC、您好!

    好的、我们现在要研究的唯一一个 PSRAM 是基于用于启用 OSPI 的器件的 OSPI。 在我看来、这是一个失误、我们只将其作为一项建议。 对于 AM263上与 GPMC 连接的引脚、我们目前没有任何建议。

    此致、

    Ralph Jacobi