This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:如何处理未使用的引脚

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428005/am2634-q1-how-to-do-with-unused-pins

器件型号:AM2634-Q1

工具与软件:

大家好、专家:

如果 在客户的应用中未使用 WARMRSTn 和 ADC_CAL1引脚、建议如何处理这些引脚?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    [报价用户 id="204499" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428005/am2634-q1-how-to-do-with-unused-pins "]如果 在客户的应用领域未使用 WARMRSTn 和 ADC_CAL1引脚、建议用它们做什么?[/QUOT]

    WARMRSTn 引脚可以保持悬空。 数据表 AM263x Sitara 微控制器数据表(修订版 D)(TI.com)中的引脚连接要求表中列出了不使用时需要特别考虑的引脚。 如果未使用、ADC_CAL[0:1]模拟焊球必须直接接地(短接)(VSS)。

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sahana、

    感谢您的快速回复。

    [报价 userid="539334" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428005/am2634-q1-how-to-do-with-unused-pins/5474219 #5474219"]ADC_CAL[0:1]如果未使用、必须将模拟焊球(短接)直接接至接地(VSS)。

    对于 ADC_CAL1、可以在数据表中找到"如果未 使用所有 ADC 实例(ADC[0:4]_AIN[0:5])的所有 ADCx_AINy 输入、则必须将 ADC_CAL[0:1]模拟焊球直接连接 (短接)到地(VSS)。" 我的理解是、如果未使用所有 ADC 输入引脚、则应将 ADC_CAL0和 ADC_CAL1短接至 VSS。 因此我需要仔细检查是否使用了一些 ADC 输入引脚、但未使用 ADC_CAL0和 ADC_CAL1引脚、如何处理 ADC_CAL0 和 ADC_CAL1引脚。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fan、

    我和我们的模拟设计工程师讨论过这个问题。 TI 建议在未使用时将 ADC_CAL[0:1]引脚短接至地。

    此致、

    Zackary Fleenor