This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:为什么我的 TMDSEMU110在 Uniflash 中显示为"NoSerial"

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1427698/tmdsemu110-u-why-is-my-tmdsemu110-appear-as-noserial-in-uniflash

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我有一个 TMDSEMU110-U、并将它连接到了 cc1354。 起初它工作正常,但一段时间后,我得到一个连接错误。 此时、我观察到 Uniflash 的第一页显示"Serial Number:NOSerial"、可能它总是存在、我没有注意到。
这是否正常? 我从 Mouser 得到了 TMDSEMU110、因此我非常怀疑这是一个骗局。 是否有办法检查调试器是否正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否正常? 我从 Mouser 得到了 TMDSEMU110、因此我非常怀疑这是一个骗局。 是否有办法检查调试器是否正常运行?[/QUOT]

    浏览:

    \desktopdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\common\uscif\xds110

    并运行:

    > xdsdfu -e.

    产生的输出是什么?