This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:与 SMBus v3.0和 v1.1进行通信

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, MSPM0G1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1427486/mspm0g1106-communication-with-smbus-v3-0-and-v1-1

器件型号:MSPM0G1106
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 MSPM0G1106和 bq40z50-R2规格。

Q1:据说 MSPM0G1106TPMR 支持 SMBus v3.0、而 bq40z50-R2支持 SMBus v1.1、但它们是否能够正常通信?
Q2:你能告诉我任何限制,等等?

此致、
棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    v3.0的 CAN 与 1.0、1.1和2.0兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我明白了。

    此致、
    棒极了 h