This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:将 UART MSP0引导加载程序(BSL)与 LIN 收发器搭配使用

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1427710/mspm0g1506-use-the-uart-msp0-bootloader-bsl-with-lin-transceiver

器件型号:MSPM0G1506

工具与软件:

您好!

是否可以将 UART MSP0引导加载程序(BSL)与 LIN 收发器一起使用、如下所示?

我认为这起作用的一个重要条件是 BSL 不同时使用 Rx 和 Tx。

另一点是 BSL 调用引脚不可访问。 但我了解到、还有一个由软件触发的 BSL 进入。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为应该可以、由于我们的 UART、BSL 不会同时发送和接收数据。