This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103-Q1:ODIO I/O 上的漏电流

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1426593/mspm0c1103-q1-leakage-current-on-odio-i-os

器件型号:MSPM0C1103-Q1

工具与软件:

您好!

我在数据表中找到了 SDIO I/O 的最大泄漏电流 Ilkg (50nA)。

是否有可能将其用于 ODIO I/O?

非常感谢您、

Jacopo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacopo:

    我也没有在 Starfish 上找到任何信息。 我会询问我们的内部团队并向您提供反馈。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们系统提供的反馈:

    大约为75nA。

    此致、

    Zoey