This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:Σ-Δ 电流计算公式

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431, AMC1306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1427468/am2432-sigma-delta-current-calculation-formula

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件:AM2431AMC1306M25

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

客户正在使用 AM2431 SDK9.2。

他们想知道 Σ-Δ 电流计算的公式。

他们在 single_drive 项目中找到了以下公式。 但是、他们不知道数字"30"代表什么? 请您为客户解释一下吗?

fdbkCurPhB = (-((float)gSddfChSamps[1] - gSddfChOffsets[1] - SDDF_HALF_SCALE_FLT) / SDDF_HALF_SCALE_FLT) * 30.0;
fdbkCurPhA = -fdbkCurPhB - ((-((float)gSddfChSamps[2] - gSddfChOffsets[2] - SDDF_HALF_SCALE_FLT) / SDDF_HALF_SCALE_FLT) * 30.0);

另一个问题是、它们的采样芯片更改为具有15m Ω 的 AMC1306M25。 他们想知道如何修改上面的公式来适应这个新的采样芯片?

谢谢!

Kevin