工具与软件:
您好!
Code composer 是否支持 RM57的崩溃转储分析? 如果是、我应该以什么格式保存崩溃转储以便在 CCS 中进行分析?
谢谢!
Ravi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
Code composer 是否支持 RM57的崩溃转储分析? 如果是、我应该以什么格式保存崩溃转储以便在 CCS 中进行分析?
谢谢!
Ravi
尊敬的 Ravi:
如果控制器崩溃、那么您可以在存储器窗口中看到控制器完全卡住的反汇编代码。
例如:
突出显示的工程在控制器中运行、没有调试模式、通常在执行主代码后控制器应该卡在 while (1)。

现在、我想在不下载实际代码的情况下查看控制器在代码中的位置。
为此、您需要按照以下步骤操作:
1.打开目标配置窗口并启动该项目的目标配置:

启动配置后、现在在调试窗口中 右键点击内核、然后点击 connect target。

3.您可以看到、连接目标后、我可以看到内核中运行的汇编代码、以及在内存窗口中看到所需的数据。

另外、我可以看到箭头、指示内核现在的确切位置。 现在可以使用内存数据进行分析、也可以在索引代码中执行分步执行。
因此、CCS 目前只能支持跟踪功能、如果您需要更多的调试数据、则需要使用支持跟踪功能的外部调试器。
有关更多详细信息、请参阅以下应用手册:
使用调试和跟踪的 Hercules TMS570LC/RM57Lx 安全 MCU 开发见解
——
谢谢、此致、
Jagadish。
尊敬的 Ravi:
我记得在 ti 论坛的某个地方读到、这些 crashdump 可以在 CCS 中离线分析、但必须采用特定格式才能在 CCS 中分析。
您能告诉我您在哪里找到这些信息吗?
据我所知、对于 Hercules 控制器、我没有看到任何类似的东西。
——
谢谢、此致、
Jagadish。