This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:MCU 工作电压为1.8V

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1421196/mspm0l1106-mcu-1-8-volt-operation

器件型号:MSPM0L1106

工具与软件:

您好!

我可以对 MSPM0电源电压和 LPM 电流有疑问吗?

我认为 MSPM0系列允许1.8V (Vdd)运行、因为 BOR (默认)低于1.62V、因此1.8V 电源可以像3.3V 电源一样开始 MCU 运行。

不过、我相信 LPM 模式的 DS 规格是在3.3V 电源上测试的。

您是否有关于 1.8V 工作电压下 LPM 电流规格的数据、应用手册等问题?

此致、

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    目前、我们没有+3.3V 以外的电压规格。  但是、该团队目前正在努力进一步确定各种工作模式和外设使用情况下的功耗特性。  这是客户提出的问题吗?如果是、具体哪种低功耗模式或全部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您提供的信息。

    对于我们来说、您正在努力添加这些信息是一个好消息。

    客户询问的是这个问题吗?如果是、具体使用哪种低功耗模式还是全部使用?

    有。

    我的客户正在考虑 MSPM0和 Renesas RL78。

    成本更低。

    非常低的功耗模式  SRAM 保持状态 RL78比 MSPM0更低^。

    我 µA RL78是纯5V MCU、因此不能简单地比较"2.2 μ V"规格。

    因此、我比较相同的规格。  当我更改为"mW"尺寸时、它将保持不变(RL78更好)。

    因此、我想知道 MSPM0 1.8V 运行是否能够赢得 RL78?

    (我认为 ALU 电压为1.2V 或1.1V、因此如果1.8V 运行电压将降低内部 LDO 损耗电流)

    此致、

    Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    我来咨询一下我们的系统工程师、了解这一规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    很抱歉耽误您的响应。  根据我们的系统设计工程师的说法、除3.3V 之外、没有计划表征电流和电压。  BTW、在"关断"模式下、电流为@ 60nA ~3.3V。  您是否可以自由地说出客户是谁以及年运行率?  如果是、您能向我发送一个 E2E 友情请求吗、这样您就可以秘密共享信息了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    您是否可以随意地说出客户身份和年运行率?  如果是、您可以向我发送一个 E2E 友情申请、以便您私下共享信息吗?

    我将发送电子邮件以了解详细信息。

    此致!

    Gr