This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:MCAN 在 MSPM0G3107中使用内部时钟

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107, SYSCONFIG, LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1422500/mspm0g3107-mcan-using-internal-clock-in-mspm0g3107

器件型号:MSPM0G3107
主题中讨论的其他器件: SysConfigLP-MSPM0L1306

工具与软件:

你(们)好

我正在使用 MSPM0G3107芯片、需要使用 MCAN 来传递不同制造商的多个芯片。 我正在使用 TCAN1057A 芯片、但无法获得任何输出。 我将在引脚 PA12和 PA13上使用直接逻辑分析仪进行测量、但未获得任何输出。 我的目标是使其无需外部晶体即可工作、因此我使用示例"mcan_loopback_lp_mGPM0G3507_nortos_ticlang"、并将输入更改为"SYSPLLCLK1"。

设置:

SYSCTL ->使用时钟树(禁用)

SYSCTL->Clock Configuration->SYSPLL->启用 SYSPLLCLK1 (启用)

SYSCTL->CANCLK->CANCLK 源(SYSPLLCLK1)

 

我尚未触摸其余设置。 要使其正常工作、我需要配置什么?

注意:如果我保持"使用时钟树"设置为活动状态、MSPM0在设置时钟时会丢失。

CSS:12.8.0.00012
编译器:TI Clang V3.2.2.LTS
MSPM0 SDK:2.2.0.05
SysConfig:1.21.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camilo:

    当您使用时钟树时、您的设置是什么? 如果使用 Sysosc、可以通过 SYSPLL 进行此设置、并将 PDIV 设为1、QDiv 设为5、CLK1_Div 设为4。 这将为 CANCLK 提供一个40MHz 时钟。 可以在没有时钟树的情况下进行相同的配置、仔细检查 SYSPLL 设置

    但是、我必须建议不要为 CAN 使用 SYSOSC。 SYSOSC 的精度为2.5%、低至1.2%(ROSC 上理想的0.1% 100k 电阻器)。 我通常建议使用外部晶体、因为 CAN 总线本身需要高精度(总线上精度为1.58%)。 因此、整个系统上的任何误差都可以传播到大于1.58%的精度。 拥有外部晶体将减少我们对总线总时钟总精度误差的影响。 虽然 从技术上讲、 将 SYSOSC 与 ROSC 电阻器结合使用会给整个系统保持所需的精度带来挑战。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助
    实际上、必须使用外部时钟、然而、设计的硬件没有空间来添加晶体、它将在未来版本中实现。 此时 CAN 的使用速度较慢、无法传输小数据包、仅用作点对点通信。
    我尝试了您指示的设置、但我仍处于相同的情况、我在引脚输出上看不到任何内容。
     
    这是项目配置文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camilo:

    您的项目配置文件未与您的帖子一起发送。

    当您说在引脚输出上未看到任何内容时、您是在发送还是接收;如果是发送、您可以在传输函数前放置一个断点、以验证该函数是否已被发送?

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camilo:  

    我正在尝试获取一些收发器来在我的终端进行测试、您是否能够在 LaunchPad 上复制这些收发器?

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    目前、我只有一个通用编程器和一个 LP-MSPM0L1306 LaunchPad、因此我无法验证示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camilo:

    我的一位同事过去曾让 SYSOSC 与 MCAN 一起使用、但它确实会限制您的频率、以符合精确范围。 考虑到 GPIO 本身并没有改变、我更关注设计用例本身、因为您应该能够看到下拉电阻。

    您能否将 PA13和 PA12引脚配置为正常 IO 并对其进行切换、在继续进行代码配置之前、我希望在硬件方面确认没有任何连接缺失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    感谢您的答复

    MCAN 引脚配置显示在配置树中、并分配了引脚 PA13和 PA12。 为了验证硬件、我在引脚上简单地闪烁一下并测量输出、它们正常工作、因此我假设没有硬件错误、我认为配置有问题、但我无法检测到故障的位置。