This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1345:CCS 问题

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1426895/mspm0l1345-ccs-problem

器件型号:MSPM0L1345

工具与软件:

您好!

例如、当我在底部再次写入我定义为 int 的变量时、其结果不是估算值。 我的意思是、例如 int a;

当我在 Main 中编写与"A"相关的内容时、我会在其他编译器中得到预测、但 CCS 中不会。

有相应的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我没有弄错、您需要查看变量在调试模式下如何变化。

    可能是编译器优化了它。

    你可以用它作为全局教程,它不会被优化。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你是什么人?

    实际上、我的意思是、当我在编译器的 define 部分开始键入我定义的变量时、应该能够预测这种变量。 所以我们假设当我键入"meh"时、我将其定义为 int Mehmet、此时 Mehmet 的文本应显示在下面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是文本完成。

    CCS 无法提供这一点、但 Theia 可以提供。