This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104-Q1:电流消耗问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1426750/mspm0c1104-q1-current-consumption-question

器件型号:MSPM0C1104-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

客户正在审核 MSPM0C1104-Q1。

使用 MSPM0C1104-Q1的所有功能时电流消耗是多少?

选择 LDO 时需要进行电流消耗检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它将小于10mA。 电流消耗将取决于是否需要 LED 等可能的问题。

    此致、

    Zoey