This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:可以 TX FIFO 示例吗?

Guru**** 2941530 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1426257/mspm0g3107-can-tx-fifo-examples

器件型号:MSPM0G3107
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507SysConfig

工具与软件:

您好!

我正在尝试了解 CAN Tx 的 FIFO 的工作原理、但我在 SDK 中找不到任何 FIFO 示例
设置正确的 Tx FIFO 操作的标准过程是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的演示代码确实使用了 FIFO、如 mcan_multi_message_tx_lp_MSPM0G3507_nortos_ticlang   

    您可以在下面的 SysConfig 中查看配置