This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1425867/am2634-am2634

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:AM2434

工具与软件:

在 AM2434 Sitara MUC+SDK 用户指南中、明确提到第一个512KB 的 OCRAM 用于 SBL。 您能否帮助了解 AM2634的存储器映射布局。

AM243x MCU+ SDK:存储器映射布局(TI.com)

不是很重要

Sunilkalivarapu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  的查询、感谢您的反馈、我们会将其添加到我们的文档中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ?? ? 说:
    OCRAM 第一个512KB 用于 SBL。 您能帮助了解 AM2634的存储器映射布局吗?[/QUOT]

    您可以在 TRM 的第5.7节下查看引导存储器映射

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/latest/exports/docs/api_guide_am263x/BOOTFLOW_GUIDE.html

    要求 SBL 需要位于0x70002000上。

    查看此常见问题解答、了解有关如何 为应用恢复 SBL 存储器的更多详细信息

    e2e.ti.com/.../faq-mcu-plus-sdk-am243x-use-sbl-s-memory-from-application

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我需要 OCRAM 的存储器布局和组织方式、因为代码的应用映像已从 QSPI 的 OCRAM 中加载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考 SBL QSPI 示例工程的链接器文件。 此外、我还能够在 PPT 中对图形视图放置相同的内容。 希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Am2634中每个内核的最大应用程序映像文件大小是多少? 如果我的应用程序映像每个内核为1MB (外部闪存中存储总共4MB)、那么我的应用程序映像 RPRC 文件是如何加载到 OCRAM 中的、以及如何使用 QSPI 引导模式来完成多核文件的解析?

    不是很重要

    Sunilkalivarapu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM2634中每个内核的最大应用程序映像文件大小是多少?

    最大映像大小为每个内核512 KB、因为最大 RAM 大小为2MB、假设您将在 SBL 执行完成后恢复 SBL 使用的空间(如以下所述: e2e.ti.com/.../faq-mcu-plus-sdk-am243x-use-sbl-s-memory-from-application)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="150519" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1425867/am2634-am2634/5466707 #5466707"]如果我的应用程序映像为每个内核1MB (存储在外部闪存中总共4MB)、那么我的应用程序映像 RPRC 文件是如何加载到 OCRAM 中的、以及如何使用 QSPI 引导模式来完成多核文件的解析?

    这是不可能的、因为 RAM 大小仅 ID 4MB。  

    在我们的 Am263Px 和未来的器件上、我们支持 XIP、因此您可以灵活地从闪存执行、即在闪存中保存 rodata 和代码、CPU 可以直接从闪存读取、而不是将其复制到 RAM 中

    software-dl.ti.com/.../OPTIFLASH.html