This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:当 PWREN 等于0时外设寄存器保留

Guru**** 2929370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1426553/mspm0l1106-peripheral-register-retention-when-pwren-equals-0

器件型号:MSPM0L1106

工具与软件:

您好!

禁用 PWREN 时、外设是否保留寄存器内容? 例如、您将外设配置为 PWREN = 1、然后关闭外设并重新启用它、那么是否需要再次配置外设?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    问得好。  我相信它们的确如此、但让我来与系统进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据系统、是的、当外设的 PWREN = 0 (OFF)时、外设将保留其配置、但请注意 errata_err_01。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢信息丹尼斯,这是有帮助的!

    Munan